结果:找到"萨科微半导体 MOS管 霍尔元件 ESD TVS",相关内容1000条
  • 30VMOS管60VMOS管100VMOS管150VMOS管推荐
  • MOS管,即金属氧化物半导体场效应管,其工作原理是:在P型半导体与N型半导体之间形成PN结,当加在MOS管栅极上的电压改变时,PN结之间的沟道内载流子的数量会随之改变,沟道电阻也会发生改变,进而改变源极和漏极之间的电流大小。MOS管具有输入电阻高、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已广泛应用于大规模和超大规模集成电路中。惠海半导体的MOS管有中低压NMOS和PMOS管,可搭配芯片。我司MOS具有:低内阻、低开启、低结电容、等特性,SGT工艺和沟道MOS管专注高品质MOS管研发、生产、销售。MOS管支持30V,60V,100V,150V等耐压,有S...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: mos 芯片 发帖人:惠海小玉 发帖时间:2024-03-13 16:23:00
  • 半导体(芯片)是如何制造的呢?
  • 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节,此外还有为晶圆制造与封装测试环节提供所需材料及专业设备的支撑产业链。其中芯片制造是一项高度复杂且精细的过程,涉及多个步骤和环节,每个步骤和环节都需要严格的质量控制和环境条件管理,才能确保生产出的芯片具有高可靠性和高性能。半导体的制造通常分为以下几个主要步骤:晶圆生产:制造半导体的第一步是生产硅晶圆。硅晶圆是一个薄而平坦的硅片,它将成为芯片的基础。晶圆生产涉及将高纯度的硅材料通过化学气相沉积(CVD)或其他方法沉积到旋转的硅片上,形成薄而均匀的硅层。光刻:在光刻步骤中,使用光刻机将设计好的电路图案投射到硅晶圆表面。这个过程涉及在硅片...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: ,电子,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-17 09:57:00
  • ESD静电防护中TVS二极管的应用要求
  • ESD静电防护电路中的TVS二极管作用是什么?TVS有哪些应用要求呢?ESD防静电保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有不可替代的意义。电子元器件存在几种技术,当选择电子元器件时,若设计师选择不当的保护器件将只能提供错误的安全概念。电子元器件的选择应根据所要保护的布线情况、可用的电路板空间以及被保护电路的电特性来决定。此外,了解保护电子元器件的特性知识也非常必要,需要考虑的重要因素之一是器件的箝位电压。所谓箝位电压是在esd器件里跨在瞬变电压消除器(TVS)上的电压,它是被保护IC的应变电压。因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。这意味着较高...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ESD TVS 二极 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-18 10:46:00
  • 40%季度销售额增长,宋仕强“卖房创业”谈萨科微成长史
  • 260亿美元功率器件市场,宋仕强跨界创业谈萨科微成长史在近日,YoleDéveloppement(Yole)就功率模块封装市场发表了最新的市场分析,Yole功率半导体活动团队首席分析师AnaVillamor博士在文中表示,功率半导体器件市场将从2020年的175亿美元,增长至2026年的260亿美元,年均复合增长率达6.9%。在功率半导体中,MOSFET、IGBT及SiC技术是至关重要的三个领域,汽车、工业电机驱动器和电信将成为分立器件细分市场的主要驱动力,到2026年分立器件细分市场将超过160亿美元。电动汽车、工业电机和家用电器将到2026年,将功率模块市场推向近100亿美元。当前新能源...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发展史 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-12-09 09:10:00
  • 萨科微半导体SLKOR功率器件产品全面铺开,产品热销国内外
  • 深圳市萨科微半导体有限公司(www.slkormicro.com)近年来的发展是越发迅猛,现已成为功率器件国产替代的知名品牌,为越来越多的客户服务,产品远销国内外。萨科微半导体SLKOR的技术来源于韩国釜山,在总经理宋仕强先生的带领下,“slkor”品牌和产品经过在大中华地区多年的发展,已经实现了从设计IP到晶圆流片和封装测试销售等关键环节的国产化。萨科微SLKOR对品质的严格把控,产品质量得到了国内外客户的广泛认可,国内外产品销量与去年同比实现了翻番。深圳市萨科微半导体有限公司2021年对于半导体行业来说是一场机遇但同时也是危机,由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MOS ESD TVS 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-16 16:40:00
  • 微功耗霍尔开关,双极锁存电机霍尔,线性调速霍尔
  • MH180/MH181/MH182/MH186/MH187/MH188/MH189/MH190/MH192/MH193:双极锁存霍尔。应用:直流无刷电机、DC风扇、无刷水泵、转速检测、流量计数等。MH248/MH251/MH254/MH255/MH257/MH260/MH253/MH256/MH259/MH281/MH282/MH283:微功耗开关霍尔。应用:磁控开关、电动玩具、电磁炉、热水器、手机、笔记本电脑、智能马桶、空调、洗衣机、果汁机、小家电等。MH481/MH491/MH493/MH482:线性霍尔。应用:转把调速、距离检测、磁悬浮玩具、无人机编码器等。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 功耗开关 双极锁存电机 线性调速 发帖人:远翔芯片 发帖时间:2020-06-16 17:20:00
  • SLKOR萨科微SiCMOS和SiCSBD
  • 用途:碳化硅SiC作为第三代半导体材料,是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料,综合性能较硅材料可提升上千倍。碳化硅材料具有高禁带宽度、高热导率、高击穿场强、高饱和电子漂移速率和高键合能等特点,其器件具有高频、大功率、低损耗、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优势。被誉为固态光源、电力电子、微波射频器件的“核芯”,是光电子和微电子等产业的“新发动机”。SiC碳化硅器件已经在5G移动通信、智能电网、电动汽车、轨道交通、新能源并网、开关电源、工业电机以及家用电器等领域得到应用,并展现出良好的发展前景。特点:萨科微slkor的研发团队来至国内外著名高校,和IR、英飞凌、ROHM等电力电子设计...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SLKOR、SIC MOS、SIC SBD 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-12-30 13:51:00
  • 萨科微slkor研发生产的igbt单管
  • 萨科微slkor研发生产的igbt单管,型号为SL40T120FL,可以直接替代infineon英飞凌的IKW40N120H3,广泛同于变频器、太阳能光伏、大型电动工具、电焊机等。在合肥阳光、英威腾、汇川等客户已经大量使用,效果非常好!萨科微slkor的cooolmos质量也非常不错!http://www.slkormicro.com/SL40T120FL替代IKW40N120H3变频器,电动工具,焊机SL60T65FL替代FGH60N60SFDTU变频器,电动工具,焊机SL40T65FL替代FGH40N60SFDTU变频器,电动工具,焊机SL25T120FL替代NGTB25N120FLWG...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SLKOR、IGBT 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 17:04:00
  • 萨科微SLKOR推出扫地机器人电机驱动MOS管
  • 扫地机器人又称自动打扫机,这几年随着人们生活水平的提高,逐步进入千家万户。萨科微SLKOR自主研发的SL17N06D和SL11P06D两颗MOS管,凭借成本低、可靠性强、功耗低、可完全PIN对PIN替换国外同类产品的优势,已经成功打入国内国际市场,现已广泛应用于松下panasonic、东芝Toshiba扫地机器人的案列中。SLKOR萨科微SL17N06D的主要技术参数>>点此查看SL17N06D详情<<萨科微slkor的型号为SL17N06D的MOS管,符合ROHS、低的RDS、额定动dv/dt、快速切换、175工作温度、全额定雪崩。SLKOR萨科微SL11P06D的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扫地机器人 MOS 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-11-05 14:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: